This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:输入侧尖峰噪声降低方法

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5161, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283074/lm5161-input-side-spike-noise-reduction-method

器件型号:LM5161
主题中讨论的其他器件: SN6505B

您好、专家。

我使用数据表中的公式计算出输入电容为3.3u 和0.1u、

但输入侧的尖峰噪声约为1.5V。

安装更大的电容器可以降低噪声、但考虑到空间因素、这并不实用。

我希望收到有关噪声对策的建议、例如在使用4层电路板的情况下输入电容器选型、元件放置和 GND 布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有可以分享的波形来显示"尖峰噪音"的含义?

    如果您谈论的是 EMI、这里有一份有关输入 EMI 滤波器的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    还请分享原理图和布局以及相应的工作条件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    这是使用接地弹簧时测得的 LM5161 3个引脚的波形。 GND 取自附近的过孔。

    AN-2162中介绍的滤波器当然很有效、但它需要大电容器并且会占用很大的空间。

    我也分享原理图和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在积极研究这个问题。 同时、您能否确认设计的输入电压范围?

    目前的一些一般性意见:

    • 确保输入电容器尽可能靠近 PCB 上 IC 的输入端放置
    • 在您共享的屏幕截图中、C2看起来与 IC 很远
    • NC 引脚应该没有连接。 似乎其中一个 NC 引脚连接到 SW 节点

    对于 PCB、我还有最后一个问题:我看到有不同的紫色、蓝色和棕色层、Vin 引脚如何连接到 Vin 路径的其余部分?

    它看起来不像是有一个过孔或元件连接到紫色节点 D1和 R118、并连接到 IC 的输入引脚。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好


    感谢您的答复。

    输入电压范围为8-52V。

    引脚14连接到评估板电路中、但不连接它是否较好?

    D1→R118→Vin 引脚连接到元件侧。 R118附近的过孔连接到内部电源层。

    上次显示的布局很难理解、因此我将仅显示元件侧的布局。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享布局的新图像。 对于布局、GND 引脚应直接覆铜连接、而不是薄型连接、如图所示。 如图所示、IC 的返回路径比需要的路径长、这 会增加返回环路中的电感、从而可能 损害 EMI 性能。 如果您的原理图遵循 NC 引脚的 EVM、则可以。 SW 节点引脚也可以直接连接。

    看一下布局和波形、有很多尖峰似乎不合适。 我有以下问题:

    • 是否有多个开关电源连接到电压轨? 额外的尖峰使其看起来是可能的、
    • 您要测量 或尝试滤除什么带宽? 在某些情况下、需要输入滤波器  
    • 您能否分享实验室设置的照片以及是否可以直接通过 C3电容器进行测量? 从示波器探头的位置可能会有一些噪声耦合到您的测量中。 设置照片有助于排除这种情况。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。  我知道要直接连接 GND 引脚。

    至于另一个开关电源、SN6505B 连接到 LM5161的输出端。

    该板主要在轻负载条件下运行、在 DCM 模式下可以观察到大约20kHz 的噪声、因此我想滤除该区域周围的噪声。

    我将使用接地弹簧分享在 C3两端测量的波形。

    很抱歉、很难拍照、所以我在测量时会向您展示配置。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最新的波形看起来更合理。 不过、您可以添加另一个与现有电容器并联的高频电容器。 增加输入电容也会有所帮助。 有可能是 ESR 过大导致了一些噪声。  

    如果您担心噪声会影响 电路板的输入线路、则需要输入 EMI 滤波器。 我在此处复制了指向前面提到的应用手册的链接: https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    此致、

    岭  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你教我。

    我发现我能做的是:
    ・将输入电容直接连接到 IC 附近。
    ・μ F 添加输入电容器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴我们能提供帮助。 现在、我将关闭该主题。 如果您有更多问题、可以通过回复重新打开该主题、也可以打开全新主题。

    此致、