器件型号:TPS65988EVM
我已多次与工程支持沟通过关于我要在 TPS65988EVM 上的器件 RAM 中编写项目的问题。
我可以成功地与电路板通信、看到端口20和24、并成功读取测试寄存器。 但是、在加载项目后、我无法将该项目写入器件 RAM。
这是我收到的错误:
从器件导入期间遇到异常:*** FTDI 调用错误(I2C_DeviceWrite)、状态:2
'exceptions.exception'="">
回溯(最近的调用最后):
import_config 中的文件"dialogWindow.pyc"、第9772行
read_reg 中、文件"device_rw.pyc"、第707行
HW_i2c_write_no_stop 中的文件"hw_interface.pyc"第417行
FTDI_i2c_write 中、文件"FTDI.pyc"、第615行
异常
这个问题仍未解决、它正在严重影响我的项目。