This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753AEVM-001

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753AEVM-001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278031/tps23753a-tps23753aevm-001

器件型号:TPS23753A

我已将 TPS23753AEVM-001转换为3.3V 输出。  这样就可以了。  7W 可能会让我的设计不堪重负。  此 EVM 可以进一步转换为3W 选项吗?  我看到 Coilcraft 提供 POE30P-33L、这是同一系列变压器。  如果 可以进行此转换、还需要更换哪些其他器件?

谢谢。 PG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PG:

    感谢您的联系!

    POE30P-33L 应该适用于3.3V 3W 输出。 请参阅参数。

    24V 和57V 输入电压、初级 FET:150V、可以使用100至200 m Ω

    24V 和57V 输入电压,次级二极管:可以使用>30V 的输入电压。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  如果我查看原始 EVM 并给出您的上述注释、那么只有 FET 将必须随变压器一同更改为更低的导通电阻?  原来的次级侧二极管已经标出了40V 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PG:

    感谢您的答复。

    我看到 TPS23753AEVM 中使用的是 FDC2512 (425m Ω)。 应该可以保留它(无需更改)。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PG:

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题。

    此致、

    帝昂