This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:SOH 模式在任何电池电压下报告0%的 SOH

Guru**** 2536440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280771/bq35100-soh-mode-reporting-0-soh-regardless-of-battery-voltage

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我创建了一个2节 Saft LM26500电池设计、使用 BQ35100作为电量监测计。 由于这是一种多节电池设计、最大电压为6V、因此我将 BAT 引脚悬空、并使用 VIN 引脚、同时在6V 输入电压上除以11。 我能够在 BQStudio 中连接到 BQ35100并进行以下更改。

  1. 将电池化学成分更新为 LM26500 (命令:0x6、化学物质 ID:0x0636)
  2. 数据存储器->配置-> Operation Config A = 0xC1:
    1. TEMPS = 1 (我有一个外部 NTC 103AT 热敏电阻与其中一个电芯接触)
    2. EXTVCELL = 1 (使用 VIN 而非 BAT)
    3. GMSEL[1]= 01 (使用 SOH 模式)
  3. 数据存储器->电量监测:
    1. 电池设计容量 mAh = 7400 mA (LM26500的额定容量)
    2. 电池设计电压= 3000mV (LM26500的单节电池电压)
    3. 电池终止电压= 2000mV (我要寄存0% SOH 的单节电池电压)
    4. 串联电池数= 2 (设计中的串联电池数)
    5. 最大负载= 2000mA (LM26500的额定持续电流)
  4. 已更新数据存储器值的 RAN 电压校准->校准->数据-> VIN 增益

当我最初更改所有这些设置时、SOH 处于100%、而每次我复位时、这个值都会降低2%。 我认为这是因为"Data Memory"的默认值-> Gas Gauging -> State of Health Max Delta"的默认值为2%、因为当我将最大差值更改为100%时、SOH 在下次复位时下降到0%。

即使在换入新电池时、我现在也无法使 SOH 输出0%以外的任何值。 我已尝试通过 BQStudio 发出新电池命令、但执行此操作时收到错误消息。 是否缺少在 SOH 模式下运行的一些寄存器设置?

下图是该电路的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    您能否将.gg 文件与配置信息共享、并提供一个简短的 BQStudio 日志、用于显示 SOH 从100%跳到0%的测试?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我已经将配置附加到.gg 文件中。 我不知道如何生成您请求的 BQStudio 日志、但要重新创建它、我需要做的就是加载该文件、将 "Data Memory -> Gas Gauging -> State of Health Max Delta"更新为100%、然后重置 IC 和 SOH 下降100%。 如果我不进行该更改、那么每次复位 IC 时、SOH 都会下降2%、因为这是当前的最大差值。

    e2e.ti.com/.../Apex-BQ35100.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    您可以通过点击主寄存器页面右上角的"开始日志"按钮进行日志记录。 默认情况下、它每4秒记录一次主页上的所有寄存器。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您提供的信息。 我已创建并附加了一个日志、下面是应该在日志中捕获的顺序。

    1. 使用我之前发送的"Apex BQ35100.gg.csv"文件加载数据存储器。
    2. 开始日志记录
    3. 发送复位命令(SOH 最大增量设置为2%、SOH 减少2%)
    4. 将 SOH 最大差值更新为100%并读取所有数据存储器以确认更新
    5. 发送复位命令(SOH 降至0%)

    BQStudio 导出了.log 和.log.err、我无法将这两者添加到该消息中、因此我将它们压缩在一起。

    如果您需要我的帮助、请告诉我。

    感谢您的帮助、

    内森

    e2e.ti.com/.../BQ35100-SOH-Error.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    根据您编程的 chem ID 和共享的日志、看起来您使用2个老化的电池进行测试、堆栈 SOC 的绝对量程为大约28%。 此外、结合2000mA 的最大负载设置、监测计将根据您基本上不再具有 SOC 的化学 ID 进行仿真、因为如果发生该负载、将立即达到2V 终止电压。

    根据您的设置和电池电流 SOH %、这就是它立即跳至0%的原因。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的回复。 我没有意识到最大负载设置应该是系统的最大负载、我认为它是电池可以提供的最大负载。 我将此值更新为500mA、这是系统的最大预期负载、然后我将终止电压降低到1.8V、以便在高电流期间为电压骤降提供更大的空间。 尽管发生了这些变化、但更新得多的电池仍然存在相同的问题。 我已经为您附加了另一个包含以下内容的日志:

    1. 将 SOH 最大差值从100%更改为5%、并发送新的电池命令以复位 SOH (SOH 复位至95%)。
    2. 发送复位命令(由于最大差值的5%、SOH 会降至90%)
    3. 开始日志记录
    4. 发送复位命令(SOH 降至85%)
    5. 将 SOH 最大差值更新为100%
    6. 发送复位命令(SOH 降至0%)

    两节电池的电压各约为3V、两节串联配置的电压总共为6V。 查看 LM26500的数据表(也随附)、在这种充电水平下、500mA 电流应该只会导致电池电压下降约250mV、远高于1.8V 电池截止电压。 除了前面提到的最大负载和终止电压更新之外、我没有更改之前发送的.gg 文件中的任何内容。 您建议下一步尝试什么?

    谢谢!

    内森

    e2e.ti.com/.../1854.LM26500.pdf

    e2e.ti.com/.../BQ35100-SOH-Error-2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    Wyatt 不在办公室。 他明天会回来的。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    我尝试上传 CHEM ID、BQStudio 上传过程可能存在问题。 我将进一步检查这一点,让你知道我可以找到到周末。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我会密切关注您的下一个响应。 此问题是否会影响 BQStudio 的所有版本、或者旧版本是否能够正确上传化合物 ID?

    谢谢!

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    再次在我身边快速检查一下、我认为数据实际上是有效的、当我最初读取它时、它看起来好像有问题、但没有问题。 我认为它仍然与您的 SOH 最大负载参数相关联、请将其设置为10mA、然后重试测试。 该电池的 Ra 表看起来非常高、小电流可能导致 SOH 大幅降低。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    看起来解决了这个问题、感谢您使用我的进行了这方面的工作。

    内森