This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430:关于 SW 引脚下冲

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284048/lm60430-about-sw-pin-undershoot

器件型号:LM60430

您好!

我在我为 LM60430创建的电路板上测量了 SW 引脚的下冲。
连接测得的波形。
此外、执行 SW 引脚测量时、不会受探头接地引线的影响。
数据表中的瞬态规格为-3.5V。
不过、我的测量结果显示-5.3V。
数据表图8中的 SW 波形下冲约为-5V、但我的测量结果是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该值也与布局具有一定的关系。 从您的波形来看、没有问题。 谢谢。

    奥罗拉