This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:输出端出现意外的正弦波

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS3635-Q1, LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283792/tps7a57-unexpected-sine-wave-at-the-output

器件型号:TPS7A57
主题中讨论的其他器件:LMS3635-Q1LM1084

您好!

我将 TPS7A5701芯片与 LMS3635-Q1直流/直流转换器兼容。 主要思路是创建具有纯净输出的电压跟随器。
问题是、我在负载下看到频率为 LMS3635的正弦波。 无需加载即可获得良好的结果(至少低于示波器的分辨率)

在该图片中、您可以看到1A 电阻负载下的输出曲线。 负载越大、正弦噪声就越大。

我已经尝试过的操作:
1.使用外部/内部偏置
2.添加/更改附加输出电容器的类型
3.在 REF 中移除并添加0.1uF 电容器
4.将接地感应(Rsense GND)连接移到电路板外只会使信号变得更好一些。


R2现在为39k。 我比直流/直流高4.9V。

该板是4层1.0mm 板。




我还有几乎相同的板、采用 LMS3635和 LM1084、一切正常。 有什么建议吗?

PS 我知道我违反了一些 PCB 设计注意事项、但我怀疑这可能会导致此类性能问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Maksim、  

    是 R23和 R29测试点吗?  

      我注意到在您的布局中、网通过一条相当长的迹线连接了接头。  

     Sns 和 ref 引脚对噪声耦合很敏感、不过走线充当天线

    它们在您的原理图中显示为"未连接"、您是否碰巧填充了这些点?  

    此外、您的示波器 探头可能无法以1mV 刻度获得清晰的信号分辨率:

    您的峰峰值显示为800uV、在1.95V 输出下、偏差为0.1%、完全在此器件的1%精度规格范围内。  

    请参阅图50以了解可接受的性能。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有类似的东西。 我想我已经解决了这个问题。

    PCB 上的线圈必须具有特定的方向。 尽管没有关于绕组方向的标记、但中的影响是显著的。 我的线圈是具有平绕组和1个绕组层的线圈。 最低绕组必须更靠近直流/直流开关节点。 对于 L-C 滤波器的 CIol 也是如此、

    结果如此处所示。