This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:连接到固定模式引脚高电平

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284077/tps61033-connection-to-fix-mode-pin-high

器件型号:TPS61033

尊敬的支持团队:
这是使用固定为高电平的 MODE 引脚时要考虑的问题。

可以直接连接 MODE 引脚和 VIN 引脚吗?
这是一项确认、因为没有 ABS 和 ROC 的描述。
根据 TPS61033EVM-105、似乎可以连接 JP1。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、  

    可以将 MODE 与 VIN 连接。 ABS of mode 与 EN 相同、可能数据表中遗漏了这一点... 我们稍后会进行更新。

    谢谢。此致、

    内森