This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:可使用电感器的范围

Guru**** 2395655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285066/tps61033-range-of-usable-inductor

器件型号:TPS61033

尊敬的支持团队:

可用电感器的范围是多少?

0.33 ~μ A 1.3μH?

0.37 μ~ 2.9μH?


2.2μH 可用吗?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    请参阅 ROC 表中的值、即0.33 ~ 1.3uH。  

    不建议使用2.2uH、d/s 中应该有一些拼写错误。

    此致、

    内森