This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:Vout 波形

Guru**** 2384750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282723/tps53355-vout-waveform

器件型号:TPS53355

您好!  

很抱歉这么晚才回复。 昨天我收到了客户的回复。

我创建了一个新的线程、因为下面的线程已锁定。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264508/tps53355-vout-waveform/4812307

客户找到了 Vout 波动的解决方案。 但是、客户想知道 TPS53355输出电压波动的原因。 因此、您能告诉我为什么输出电压会波动?  OCP 是原因吗?

输出电压波形和电路图如附。

e2e.ti.com/.../TPS53355-Vout-waveform.pdf

<背景>

当1.2V (TPS53355)和1.8V (其它功率 IC)同时连接到负载启动时、负载电流消耗显著、这就是问题的原因。 负载电流大约为18A。

输出电压波动在启动后继续发生。

生成速率在6/200范围内。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    解决原始线程中 Vout 波动问题的解决方案是什么?

    根据您提供的 pdf、负载(我假设使用某种 CPU)会在其他两个 IC 激活时激活、并从 TPS53355拉取18A 负载? 从最初的线程中、我记得您说过提供12V 输入电压的直流/直流转换器行为不规则。 它是否已修复? 我们是否已经验证在 TPS53355斜升至最大输出电流时不会出现输入电压压降?  

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb-San:

    感谢您的答复。

    解决原始主题中 Vout 波动的解决方案是什么?

    通过设置以使负载在电源启动期间不变为有效状态、可以防止启动时的压降。 这也防止了输出电压的波动。 负载启动时似乎出现了过多的电流、从而导致了压降。

    根据您提供的 pdf、负载(假设是某种 CPU)在其他两个 IC 被激活时激活、并从 TPS53355拉出18A 负载? [/报价]

    客户表示、当 TPS5335在1.2V 电压下启动、而另一个 IC 在1.8V 电压下启动时、负载会从 TPS53355拉至18A。

    我记得您说过提供12V 输入的直流-直流转换器工作不正常。 [/报价]

    是关于 VDD 引脚吗? 我重新连接了 VDD 电容器的 GND、但操作没有变化。

    我们是否验证了 TPS53355斜升至最大输出电流时不存在 VIN 压降?  [/报价]

     即使 TPS53355斜升至 Iout_max、VIN 似乎没有大幅下降(波动)。

    此致、

    西井市

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    好的、我明白我们现在所处的位置。 我们没有结束上一个线程中的几个问题、这可能会导致解决方案的出现。

    您说过:

    "从过去公布的原理图中移除铁氧体磁珠(BF1)后、输出电压恢复正常。 如果用手指按下 TPS53355前面级 DCDC 的 FB 引脚、输出电压将正常。 但是、FB1不能在客户的电路中拆下。"

    在这种情况下、移除铁氧体磁珠是否仍然可以修复输出电压调节? 按下 TPS53355输入端的 DCDC 按钮是否仍可解决此问题?

    您是否可以在启动时和异常操作期间通过示波器捕获来验证 VIN? 还请在示波器屏幕截图中包含电感器电流、Vout 和 Vdrv。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb-San:

    Vdrv 代表什么? 还是输出电压的压降?

    另外、在正常器件中、当启动时消耗18A 的负载电流时、不会发生此问题。

    现在、您能想到 启动时的负载电流(18A)导致此问题的任何原因吗?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    抱歉。 我指的是"VDRV"而非 VDD。

    我的想法如下:为 TPS53355供电的 DC-DC 转换器在启动时有18A 负载时会出现压降。 我注意到在您的布局中、VDD 电容器距离器件很远。 我想知道 VDD 上的压降是否会导致器件间歇性关断。 我要求您使用差分探头测量电压、以此验证我的想法。

    请在启动时收集示波器屏幕截图。 捕捉应包括输入电压、电感器电流、输出电压和 VDD。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb-San:

    感谢您分享意见。

    我将向客户提出请求、如果您能给我一些时间、我将不胜感激。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb-San:

    客户表示没有差分探针和电流探针。 他们还表示他将解决一次此问题、以控制在 TPS53355之后连接的 IC。

    感谢您的大力支持。

    此致、

    西井市