主题中讨论的其他器件:, TPS25985
您好!
我在下面有电路。 电子保险丝是并联的。 当我在基极电流为~30A 时执行热短路时、快速电流检测似乎不能正常工作、并关闭电子保险丝。 似乎 UVLO 跳闸电子保险丝,这是不好的(我们已将寄存器中的 UVLO 设置更改为5.XV )。 如果我们查看下面的 IMON、我们可以看到组合监控器正在测量正确的电流、但出于某些原因、它在 IMON 为2V 后不会跳闸...


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在下面有电路。 电子保险丝是并联的。 当我在基极电流为~30A 时执行热短路时、快速电流检测似乎不能正常工作、并关闭电子保险丝。 似乎 UVLO 跳闸电子保险丝,这是不好的(我们已将寄存器中的 UVLO 设置更改为5.XV )。 如果我们查看下面的 IMON、我们可以看到组合监控器正在测量正确的电流、但出于某些原因、它在 IMON 为2V 后不会跳闸...


请参阅以下波形。 TPS25990中通过两种方式完全禁用 UVLO 保护:

初始:
16:47:40.879:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x78):ACK 0x00
16:47:40.941:暂停50ms
16:47:40.945:SAA #1:ReadWord (地址70d、Cmd 0x79):ACK 0x0000
16:47:41.005:暂停50毫秒
16:47:41.011:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7A):ACK 0x00
16:47:41.067:暂停50ms
16:47:41.069:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7B):ACK 0x00
16:47:41.129:暂停50ms
16:47:41.136:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7C):ACK 0x00
16:47:41.193:暂停50 ms
16:47:41.202:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7D):ACK 0x00
16:47:41.256:暂停50ms
16:47:41.258:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7E):ACK 0x00
16:47:41.320:暂停50毫秒
16:47:41.329:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x80):ACK 0x00
16:47:41.382:暂停50毫秒
16:47:41.386:SAA #1:ReadWord (地址70d、Cmd 0xF3):ACK 0x0021
16:47:41.446:暂停50ms
16:47:41.455:SAA #1:BlockRead (地址70d、Cmd 0xFD):ACK 0x0000000000
16:47:41.510:暂停50ms
16:47:41.512:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0xFA):ACK 0x1D
输出热短路之后:
16:56:10.764:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x78):ACK 0x41
16:56:10.828:暂停50ms
16:56:10.831:SAA #1:ReadWord (地址70d、Cmd 0x79):ACK 0x8941
16:56:10.891:暂停50毫秒
16:56:10.898:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7A):ACK 0x20
16:56:10.953:暂停50ms
16:56:10.958:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7B):ACK 0x00
16:56:11.016:暂停50ms
16:56:11.018:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7C):ACK 0x00
16:56:11.080:暂停50 ms
16:56:11.091:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7D):ACK 0x00
16:56:11.142:暂停50ms
16:56:11.144:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7E):ACK 0x00
16:56:11.205:暂停50 ms
16:56:11.214:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x80):ACK 0x00
16:56:11.267:暂停50ms
16:56:11.271:SAA #1:ReadWord (地址70d、Cmd 0xF3):ACK 0x0281
16:56:11.329:暂停50 ms
16:56:11.342:SAA #1:BlockRead (地址70d、Cmd 0xFD):ACK 0x5C720000000000
16:56:11.393:暂停50毫秒
16:56:11.405:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0xFA):ACK 0x5E
读取状态寄存器 仅会确认器件由于短路事件而关闭。
本实验是在 TPS25990EVM 上执行的。 TPS25990和 TPS25985器件在 EVM 上并联。