This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432:负载电容的最低限值

Guru**** 1462410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284488/tl432-the-lowest-limit-of-the-load-capacitance

器件型号:TL432

您提到"负载电容大于10uF 或小于0.01uF"、但下图显示最低电容为0.001uF。

0uF 是否可接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没有负载电容也没问题。 此器件设计为在没有负载电容的情况下保持稳定。

    此致!

    沃尔特