This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750 +BQ25798

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284649/tps25750-tps25750-bq25798

器件型号:TPS25750

大家好,

请提供有关在连接了非 PD 适配器时 TPS25750如何为电池充电的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 pooranessh:

    在没有 USB PD 协议的情况下、  根据适配器的能力、TPS25750应该能够吸收高达15W (5V 3A)的非 PD 适配器的最大容量。

    USB 2.0为5V/USB 500 mA、900 mA USB 3.0为5V/USB、USB Type-C 为5V/1.5-3A。 如果启用了 BC1.2、TPS25750可从 USB2.0/USB3.0灌入高达1.5A 的电流。  

    此致、

    Christian。