This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:lstatus 值不正确。

Guru**** 2553710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282512/bq40z80-improper-lstatus-value

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

尊敬的 Techs:

我使用的 bq40z80的电池配置为4s2p、 在执行学习循环时,充电循环后 FC 位不会自动设置,因此我的 Lstatus 值不能正确显示。

可以帮助我理解背后的原因吗?

此致

A·卡夏普  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshuman:

    如果未检测到充满电、FC 位将不会自动设置、请参阅《如何完成 bq40z80的成功学习周期》文档:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua848 

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    感谢您的答复、但这会导致我遇到真正的问题。 您能否指出充电状态不正确的原因。  此外、您能否具体说明导致充电条件不当的参数

    谢谢

    A·卡夏普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshuman:

    您是如何获得用于该学习循环的 ChemID 的?

    此外、您能否告诉我您将学习周期的初始参数设置为什么?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    该细胞的化学 ID 已存在于 BQ-studio 工具中。 我们使用的电池是化学 ID 为0x2141的"US18650VTC6"。 我将随您附加配置文件。 如果此配置没问题、请说明。

    e2e.ti.com/.../latest-config.gg.csv

    您能否告诉我化学 ID 为我提供了哪些信息、以及在单个或多个电池中化学 ID 如何变化?

    我将采用 US18650VTC6电池的4s2p 配置。

    执行初始学习周期后,FCC 仍然保持为5248mA、需要6400mA、因为我们正在使用4s2p 电池配置。

    将等待您的回复

    谢谢
    A·卡夏普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshuman:

    您能否尝试使用 GPCCHEM 工具、看看您是否收到相同的 ChemID? 通过该工具、您可以配置所使用的电池节数、并可能生成不同的 ChemID。

    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺