This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037-Q1:LM25037的 TL431补偿

Guru**** 2514935 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283814/lm25037-q1-tl431-compensation-for-lm25037

器件型号:LM25037-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431LM25037

大家好!

我将使用 LM25037来控制半桥转换器、并将 TL431和光耦合器隔离用于补偿电路。 可以使用 TL431实施补偿吗? 是否有任何参考可 用于使用 LM25037设计半桥转换器的补偿器电路? 转换器规格如下所示:

VIN- 54V 至73V

输出电压- 24V

输出功率- 200W

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以在 LM25037中使用 TL431和 OPTO。 在此设计部分中、您可以参考您的设计中的另一个推挽式电路:

    AN-1861 LM25037评估板(修订版 C)

    第7页、FB 接地和 COMP 连接到 OPTO 输出。 光耦输入可以替换为 TL431电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!