This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:如果使用外部 LED、是否会影响电池充电?

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284632/bq25170-does-it-affect-to-battery-charging-if-external-leds-are-used

器件型号:BQ25170

您好、TI 专家!

我的客户考虑在新产品中使用 BQ25170。

如您所知、BQ25170没有电源路径。 (VIN 直接连接到负载)

我的客户希望使用5个 LED 和 MCU 来指示充电状态。 (这些 LED 不仅指示充电状态、还用于正常运行。)

不管怎样、为了使这些 LED 闪烁、电流消耗大约为40mA 或50mA。 电流将用于连接的电池中。

在这种情况下、如果存在通过电池消耗的电流(LED 闪烁)、这是否会对"完全"电池充电产生影响?

如果有、请推荐具有电源路径并连接与电池分离的负载的其他电池充电器。

我的客户需要独立的(可设置 RC)且最便宜的电池充电器。

此致、

蔡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    是、LED 的电流将显示为电池电流、并更改终止电流。

    BQ25170希望在设置充电完成之前、电流在30ms 内降至快速充电电流的10%以下。  LED 电流会使该电流保持较高、因此进入电池的电流需要降至所需的较低水平。

    但是、如果 LED 的关闭计时器在某个速率下超过30ms、则 BQ25170只能检测流入电池的电流并在10%时终止。