Other Parts Discussed in Thread: LP2985
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2985 尊敬的专家:
查看 LP2985数据表、可以看到 LP2985有两种类型:新芯片和传统芯片(标准和高级)。 这些类型之间的主要区别是什么?
我目前正在考虑使用传统芯片、因为1.5%的 Vout 精度就足够了。 但是、由于这是一个遗产、我担心 EOL 的风险。 您能告诉我 LP2985的 EOL 危险吗? 另外、您能否告诉我、您是否有任何其他产品不推荐用于 LP2985?
此致、
竹村太人