This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:为什么 BQ24600当前每千片价格高于 BQ24610?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279353/bq24600-why-is-bq24600-current-1ku-price-higher-than-bq24610

器件型号:bq24600
主题中讨论的其他器件: BQ24610

大家好!

我的一个客户将在其下一个产品中使用 BQ24600。

他们两个月前决定使用 BQ24600、因为该器件的价格低于  BQ24610、不需要 BQ24610 支持的动态电源管理(DPM)功能。
但最近 BQ24600价格更改为高于 BQ24610的价格。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:  为什么 BQ24600当前每千片价格高于 BQ24610?  
   或者当前价格是否错误?

问题2.  BQ24610的价格在不久的将来是否也会提高?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    感谢您与我们联系!

    我会仔细研究这件事、并在一周结束前与您联系。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    感谢您的耐心。  

    我们的团队将尽快通过电子邮件与您联系、讨论定价问题。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    非常感谢您的答复。

    我期待收到您团队的电子邮件。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    很抱歉我已经收到电子邮件。

    谢谢、此致、
    和也。