This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:电感纹波电流为0.8?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283465/tps54331-inductor-ripple-current-with-0-8

器件型号:TPS54331
主题中讨论的其他器件:TPS54561

您好、TI!

为什么 TPS54331数据表中的均衡值为0.8 (9)? 它不同于 tps54561。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingson:

    我很快就会检查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingson:

    我认为0.8因素考虑的是效率为80%或有效电感为80%。 但同意你,我更经常看到这个公式没有这个因素。 我想说,如果没有任何解释,添加它是不好的。

    谢谢您的指出! 我将把它添加到我们的备货中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,米兰达

    由于实际占空比与效率有关,占空比=Vout/(Vin*n ),通常效率  n 被认为是80%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingson:

    是的、这是一个粗略的估算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ^ Miranda^……