This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:解决方案组合

Guru**** 2502505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A, TPS51388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284757/tps51397a-solution-comfirm

器件型号:TPS51397A
主题中讨论的其他器件: TPS51388

您好

客户使用的平台是 Raptor Lake (嵌入式)

1.下面是 TI 的两个架构图。 什么架构用于 i5-1345UE?

2.请优先提供圈出的推荐型号规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、3.3V/5V 不依赖于 CPU、而是系统接口、因此需要检查系统配置、如果电流要求低于8A、我们建议推广51383和51386、如果电流要求>= 10A、 我们推荐使用 TPS51397A、而且我们还在开发12A 器件 TPS51388 (如果需要、您可以向我们发送电子邮件以了解更多详细信息。

    项目2:对高电流要求超过10A 或12A 的控制器、对于这三个 P/N、建议推广具有低 IQ 的 tps51285。

    裕昌