This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:用于太空应用的直流-直流转换器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284874/tps543c20-dc-dc-converter-for-space-applications

器件型号:TPS543C20

我需要一个具有相同或接近相同规格的防辐射器件。

我需要在小封装面积、从5V 输入在1V 电压下调22安培。

我一直在寻找拉德硬和网站转移我的搜索到商业.

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    以下是我们更新的防辐射产品列表: TI 航天产品(修订版 I)

    只有少数几个直流/直流转换器可用、但它们列于第22页。

    此致!

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我要去看看它。  这些 TI 防辐射电源管理器件是否均可从 TI 获得?  只需一个器件最多能够提供18安培?  没有任何单输出器件具有超过18安培的电流能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可用器件的完整列表。

    此致!

    布里顿