This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:取决于负载电流的断电序列

Guru**** 2391195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283576/tps6521905-power-down-sequence-depending-on-load-current

器件型号:TPS6521905

您好!

以下线程说明 SCG 正在影响断电序列。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283148/tps6521905-power-down-timing

根据我的结果、断电时序随负载电流而变化。 当没有负载时、可以通过设置 SCG 来实现所需的断电序列吗?

e2e.ti.com/.../8738.TPS6521905-waveform.pdf

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    感谢您使用我们的 E2E 论坛。 负载和输出电容是影响断电序列的关键外部因素、因为它们还定义了电源轨放电的速度(或慢)和低于 SCG 阈值的速度。  

    负载越高、低于 SCG 阈值的电压轨放电越快。 如果在时隙持续时间到期之前输出电压低于 SCG 阈值、PMIC 仍将等待、直到时隙持续时间结束。   

    如果 在执行下电序列之前更改了寄存器设置"BYPASS_RAILS_DISCHARGED_CHECK"、则时隙之间的时序测量值在加载或空载时相同。 如果您有任何问题或需要其他 信息、请告诉我们。     

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brenda-San:

    感谢您的答复。

    通过更改"BYPASS_RAILS_DISCHARGED_CHECK"、我们能够使时序与 GUI 相同。

    我来问您一个问题。 在轻负载条件下、如果能够识别下一个输出电压(Vout_n+1)在输出电压(Vout_n)达到 SCG 阈值后的时隙(1.5、3、10ms)之间的时序(1)之后开始断电、是否正确?(NO.1)

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    在满足这两个条件(之前的电源轨低于 SCG 阈值并且之前的时隙持续时间结束)后、下一个输出电压(Vout_n+1)开始断电。 如果 更改了"BYPASS_RAILS_DISCHARGED_CHECK"、则 PMIC 会在 断电期间忽略 SCG 阈值。 在这种情况下、时隙持续时间将是按顺序断电下一个电源轨的唯一条件。   

    请注意、断电时隙持续时间是从 输出电压_ n 开始断电、直至 输出电压_n+1 开始断电。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brenda-San:

    我了解断电顺序!

    谢谢你。

    此致、

    西井市