请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21222-Q1 当 IC 处于禁用模式 VDI=HIGH 时、需要 UCC21222-Q1 IQ 或 IsSleep 电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当 IC 处于禁用模式 VDI=HIGH 时、需要 UCC21222-Q1 IQ 或 IsSleep 电流。
您好,Prahlad,
当器件处于禁用模式时、输入保持低电平。 在 INA 和 INB 保持低电平时、典型的输入电源静态电流为1.5mA、而典型的输出电源静态电流为1.0mA。

可在 UCC21222-Q1数据表中的第6.9节中找到该内容。
数据表链接:
希望这对您有所帮助!
广木市