团队、您好!
- 我使用了 SN1701022控制器 、该控制器与 TPS53679系列相同、看起来1.2V 是为 SN1701022控制器 IC 设置的默认 Vboot 电压、但对于电压要求 低于1.2V 的电压轨、 如何更改默认 Vboot 并设置新的 Vboot 电压 ,因为这可能会损坏设备。
- 我们需要 TI 插槽式编程板 ,对于虚拟现实控制器的 NVM 编程?, 您能帮助我们提供此板吗?
3.我们已经收到了 TI 针对 Idaville LCC 平台的参考原理图,我能得到此原理图的推荐 BOM 吗?
谢谢
Siddhi