This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808G01Q1EVM:TPS3808E-Q1

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1, TPS3808, TPS3808E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283957/tps3808g01q1evm-tps3808e-q1

器件型号:TPS3808G01Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS3808E-Q1、TPS3808-Q1 、TPS3808

您好!

请阐明 TPD 与 VT SENSE 到 RESETN 置位延迟的关系。

根据器件 TPS3808E-Q1的规格

或 TPS3808-Q1

的典型 TPD 延迟为20-30us、最大值为50us。

而对于 EVM 板、请参考图14:  

如果检测电压为0.405V、则 TPD 延迟约为20ms、如果是任何其他 V 检测电压、则该延迟会更大。

您如何解释器件规格表和 EVM 电路板测量之间的差异?

如果是、您能否确认规格保证为最大延迟50us?

请注意、 根据 EVM 板的测量、MR\至 RESET\的 TPD 延迟在规格范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyunh:

    很难说 Vsense 何时超过此图像的阈值、因为它已缩小。 我将在实验中进行复制、我将在24小时内为您提供更新。 对于50us 最大延迟、TI 保证在我们的数据表中提供任何数据和值。   

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyunh:  

    上面是我的 TPS3808基准测试的示波器图像。 在测试过程中、我看到复位检测延迟在10us 和~1us 之间波动。

    测试是在室温下运行的。

    杰西