This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2050:用于 EV2050修订版的软件 开发板

Guru**** 2545160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283971/bq2050-software-for-the-ev2050-rev-e-dev-board

器件型号:BQ2050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好-  

我有一个新项目、其中客户指定的电池使用 BQ2050电量监测计。  我们需要与 bq2050连接以获得充电/容量状态。  不能更改电量监测计。

为此、我获取了一个使用的 EV2050 开发板。  我无法找到 EV2050用户界面程序。  评估板的用户指南显示它位于软盘上、因此我知道我正在查找旧软件。  是否有人拥有可以发送的软件或指向可下载软件的指针?

我看过 bqstudio、但它看起来不起作用。

如有任何帮助,将不胜感激。

谢谢。

托德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将向专家分配该主题帖。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jose。

    托德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好!

    由于此器件已老化、我们没有配套工具可与之配合使用、因此它主要用于在多年以前首次生产后未更改的旧工程。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt。

    我懂了。 器件过时是一个问题、 我知道当前没有工具(BQstudio 和类似工具)支持 bq2050或 EV2050。  我不在寻找它。  我希望找到一份  EV2050用户界面程序的副本、无需 TI 的支持、从而开始 DQ 接口的开发。

    我会继续寻找,但如果有一个 repo 有存档的软件,任何指示将会非常感谢。

    谢谢。

    托德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好!

    我可以尝试找到一些作为参考资料发送给您的东西。 我给您发送了朋友请求。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt。  好友请求已被接受。

    -托德