This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1EVM-2100:短路保护行为

Guru**** 2531960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281724/lm25149-q1evm-2100-behavior-of-short-circuit-protection

器件型号:LM25149-Q1EVM-2100

大家好、

我的客户正在使用我们的 LM25149-Q1EVM 并通过电子负载执行短路保护测试。

对于 ISNS+的延迟时间约为65ns、电流限制阈值为60mV、我们使用30V 作为输入、

计算结果为 IL 峰值14.86A。

如何确定 IO 峰值是否合理合适?

我们测量到输出电流峰值将增加到48A、峰值在短路发生后150ms 出现。

输出电容提供的功率是否会导致尖峰电流?

谢谢。

吉尔伯特.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilbert:

    您必须使用电流环路测量电感器电流才能看到电流限制行为。

    输出电流将由输出电容器提供、是。

    看起来在出现该尖峰之后、您的平均输出电流为~15A、而峰值电感器电流会更高。

    检查您的电感器以及电感变化与直流电流之间的关系。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此捕获在发生短路时进行。

    CH1和 CH2是高低侧栅极、

    Ch4是电感器电流

    什么会导致栅极信号、如完全导通、电感器电流此时会发生尖峰。

    如方框图所示、电流限制功能可能比电压控制功能的电平更高?

    因此栅极控制信号可能不会由输出压降引起。

    您能评论一下这次拍摄吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilbert:

    在此期间您能否检查 VOUT?

    我怀疑 VOUT 已变为0V 甚至为负、当 LO 处于开启状态时、电感器电流应根据 VOUT / L 向下倾斜、但它会变平。

    当 VOUT 低于-0.3V 时、电流限制将无法起作用。

    VOUT 变为负通常是由于短路通过导线等造成的电感、降低短路中的电感可降低 VOUT 变为负值的风险。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥兰多

    发生短路时、Vout 将降至-0.8V。  

    看来、-0.3V 以下的 Vout 的下降 也与较短的斜率有关。  

    如果不  通过导线降低电感、在 MOS SOA 导通的情况下是否可以接受第一个短峰值电流?

    条件:Vin=50V、Vo=12.5V、f=600kHz、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    是的、这是 MOSFET 需要担心的事情、但是脉冲的寿命很短、200-300us。

    FET 产品说明书指明其支持60A 的连续电流和240A 的脉冲电流、但它并未具体说明脉冲计时。

    https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IAUC60N04S6L039-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4626afcd350016b1c511cb70df6 

    您可以在 GND 到 VOUT 之间使用肖特基二极管来限制负 VOUT。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥兰多  

    当 VOUT 低于-0.3V 时、电流限制将无法起作用。

    =>我可以知道-0.3V 在数据表上的要求在哪里吗?  我尝试  在短时间测试中减少导线、但没有 改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    它位于 ABSMAX 表第7.1节中。

    您是否能够在不使用电线的情况下对电路板进行短路测试? 只需在 VOUT 和 GND 上进行金属触点、便可最大程度地减小电感、如螺丝刀的尖端。

    否则、您必须使用肖特基二极管来限制 VOUT 负瞬态。

    -奥兰多