This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284000/tps65295

器件型号:TPS65295

您好!

数据表中所示的 VDDQ 1.2V 8A 输出应用电路使用680nH 电感器。

是否有计算1.2V 5A 负载电感值的表格或公式?

谢谢。

Sb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SB、实际上不是、建议为5A 和8A 使用相同的电感器、目的是确保 LC 环路可以由内部电路进行良好补偿。

    通常、电感器范围为470nH 至1uH、680uH 是权衡纹波和瞬态性能的因素。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yudchang:

    感谢您的快速响应。

    我的设计的负载电流要求为:

    VDDQ = 5A 最大值、VPP = 100mA 最大值

    我想选择具有较低 Isat 的更小封装尺寸的电感器、如果保留参考电路的建议电感值(VPP 为4.7 uH、VDDQ 为680uH)、建议的最小最大 DCR 或任何其他我需要考虑的参数是什么?

    谢谢。

    Sb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SB、VPP 2.5V 电感器可以使用 Maruta 芯片电感器、它的尺寸更小、而且对于两个电源轨、都没有 DCR 值限制、只有 DCR 更大、DCR 损耗更大。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yudchang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题

    裕昌