This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:运行状况

Guru**** 2551180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283849/bq28z610-r1-state-of-health

器件型号:BQ28Z610-R1

您好、我在计算 SOH 时遇到了问题。

我用 BQ28Z610-R1制造了一块 BMS 板:电池组由2节串联电池组成,容量为3000mA 十六进制电池 但是从所附的屏幕截图可以看出、即使"Fully charge Capacity and Remaining capacity"在3000mA 以上、SOH 也只有89%、经过几次完全放电和充电循环后、仍然无法100%携带。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    您是否已匹配 ChemID 并 完成学习循环?  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、第一个化学 ID、然后是学习周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    什么是绝对充电状态(ASOC)?  

    这就是 SOH 的计算方式。


    您是否使用 GPCRA0寄存器 意味着什么呢? 该工具 将更新 SoH 温度 k SOH 温度 A 这些值随后用于 SOH 计算。 我假设该单元是新的。  

    此致、
    何塞·库索