This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:允许的最大电流估算

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284681/tps74401-maximum-allowable-current-estimation

器件型号:TPS74401

您好!

我的客户希望 在以下条件下使用 TPS74401。

 - VIN=5V/VIN=1.5V/ VOUT 室温

可用的最大电流是多少? 他们如何计算?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、JH、  

    它在很大程度上取决于 PCB 的布局。  

    您可以通过反向求解 PD 和 TJ 公式来计算该值。

    PD =(VIN-IOUT)(VOUT)

    TJ = TA + PD (Theta-JA)

    (TJ - TA)/((VIN-IOUT)(Theta-JA))= VOUT

    确保 TJ 不超过绝对最大值。

    此致!

    朱利耶特