This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:3.5V 40A 电源设计

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283448/lm25149-design-of-a-3-5v-40a-power-supply

器件型号:LM25149
主题中讨论的其他器件: LM25148

大家好、我正在为高亮度 LED 显示屏设计电源系统。

我的要求是 3.5V 40A、这与 LM25149适合双相电感、

但在数据表中、这些示例让我很担心、始终显示20A 输出、即使对于双相设计也是如此(该元件应能够单独处理30A)

您对此类设计有任何建议吗?

详细要求:
->被动冷却(散热器正常)
->至少30A 持续负载,处理40A 持续几秒

-> 输入电压: 从12到20-25V

-> 有源 EMI 滤波是一项优点、但不是一项要求

谢谢!
纳尔科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nalco、

    是的、我认为 LM25149或 LM25148可以在该应用中使用。

    数据表显示了一个不带冷却功能的示例、这就是通常将每相电流限制为10A 的原因。

    在10A 以上、MOSFET 和电感器会变得很热、热性能会是一个重要 问题。

    30A 电流对于每相15A 电流的双相应是可行的、尤其是在有散热器的情况下。 如果40A 是一个应该是可以的瞬态。

    您可以使用用于单相的快速入门计算器进行15A 设计、然后将其结合到双相中。

    如果您还有其他问题、请告诉我、

    -奥兰多