This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z557 Qmax cell2为负值

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283539/bq40z50-bq40z557-qmax-cell2-is-negative-value

器件型号:BQ40Z50

您好

来自日本市场的终端用户反馈发现、1节电池未充电、并且 系统中没有输出。

检查参数后电池已使用了8个周期、Qmax cell2的容量数据变为负数2W、导致电池功率显示为100%、电池无法充电或放电。

e2e.ti.com/.../0941.txt

请帮助分析导致电池 Qmax 电池2容量发生异常变化的原因?

附加了 gg 文件和图。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    我从未见过 负的 QMax 值。 根据 TRM、Qmax 的最小值可以为0mA


    DA CONFIG 设置为0x16。 这意味着这是一个3节电池应用。 为什么更新 Qmax Cell 4? 电池连接看起来是什么样的?  

    请共享描述此行为的日志文件。  

    此致、
    何塞·库索