请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM2588、 LM5158大家好!
我使用 LM2588可调节 IC 将12V 升压至40V。
在使用 Cout=1000uF (Ccomp=330nF、Rseries=2.94K 时约为5.5A)打开器件时出现浪涌电流问题
如果我替换 Ccomp =2、2uF 的值、我在开启器件时将皮疹电流减半。
操作是否正确?
正常运行期间是否会发生故障?
谢谢