This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62860:电压斜坡时序

Guru**** 2502545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284004/tps62860-voltage-ramp-timing

器件型号:TPS62860

TPS628603在10mV/us 下的电压斜坡速度较慢、而 TPS628600上的斜升速度较慢。 此电压斜坡速度是否仅适用于启动时 VSEL 更改或 i2c Vout 寄存器值更改?

如果此软启动不遵循此电压斜升速度、启动时是否有"斜升速率"值? 是否也有 Tdelay 值?

此致、

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    没错、表中的电压斜坡速度仅在启动后因 VSEL 或 I2C 寄存器更改而更改 VOUT 时适用。

    在启动期间、斜坡速度和延迟时间符合 以下规格。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    谢谢!

    那么可以肯定地说:

    *斜坡= 0.125ms

    * Tstartup = 0.5ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    是的、应该是正确的。

    此致、

    瓦伦