请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 您好!
我不想将 TPS25750配置为 İ2c μ A。 是否可以将 IC (如20V 5a)的功率率与 ADC 或 GPIO 引脚结合使用? TPS25750将只执行一项工作。
非常感谢您的帮助
Ömer
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.