This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:保持100%的占空比。

Guru**** 2520930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283400/drv103-maintain-100-duty-cycle

器件型号:DRV103

为了永久保持100%的输出占空比、是否可以将"延迟调节"引脚直接接地、使其始终保持在2.6V 阈值以下?   我们发现"Duty Cycle ADj"引脚上的足够大的电阻器也为我们提供了100%、但数据表提示可能存在90%到95%的最大限制。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron  

    Unknown 说:
    为了永久保持100%的占空比输出、是否可以将"延迟调整"引脚直接接地、使其始终保持在2.6V 阈值以下?

    是的、通过将"延迟调整"引脚直接接地、该引脚将设置初始100%占空比的无限(连续)延迟。  

    Unknown 说:
    我们发现"Duty Cycle ADJ"引脚上足够大的电阻器也可以提供100%的电流、但数据表提示可能存在90到95%的最大限制。[/报价]

    保持引脚电压少于2.6V 将把输出设定为占空比上的100%、或者 DC 输出模式。  

    此致!

    大卫