This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010208:它是否仍然是最新的?

Guru**** 2768865 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208, BQ76952, BQ76200, TIDA-010216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279919/tida-010208-is-it-still-up-to-date

器件型号:TIDA-010208
主题中讨论的其他器件: BQ76952BQ76200TIDA-010216

我将设计一个并联高侧 MOSFET 驱动器电路、并且我将查看您的参考设计。 我们的参考设计 TIDA-010208似乎符合这项要求。  此设计是否仍在使用? 您是否进行了任何更改?

我还有另一个问题:  我们要通过 MCU 使用适当的引脚驱动 MOSFET。 我们不会使用 CHG-DSG DCHG-DDSG 引脚。  是否会通过具有 PWM 的 MCU 驱动 MOSFET、而不使用这些引脚会导致

BQ76952侧出现问题?

提前感谢大家、祝大家工作顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TI.com 上的所有 TIDA-010208设计文件都已更新。 无更改。  

    如果使用 MCU 驱动高侧或低侧 MOSFET、我假设您需要额外的驱动器、因为 MCU 通常为3.3V、强度不足以驱动 MOSFET。 您可以查看适用于低侧 MOSFET 的 TIDA-010216和适用于高侧 MOSFET 驱动器的 BQ76200。  

    如果将 DSG、CHG、DDSG、DCHG 引脚悬空、BQ76952不会出现问题。  

    Ryan Tan