This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:TS 引脚设置

Guru**** 2503405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283642/bq24171-ts-pin-setting

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件: BQ24172

您好!

我们在电路板中使用 BQ24171充电器 IC 和103AT NTC 热敏电阻。 我们需要将充电温度设置 为冷态时为 T1 = 0ºC μ V、热态时为 T5 = 45ºC μ V。  请告诉我  针对此温度范围计算的 RT1和 RT2值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    BQ24171具有 JEITA TS 功能、该功能具有温控和冷却功能、T5 = 60 C。 对于非 JEITA、热/冷 TS 功能、请更改为 BQ24172。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您就认为  BQ24171具有固定的温度范围。 如果我要在0到45C 的温度范围内为电池充电、则必须使用 BQ24172。 是这样吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akilarasan,

    可以。 BQ24171通过改变 TS 引脚电阻器具有一定的灵活性、但不足以将 HOT 从60 C 移至45C。  除了 TS 功能外、BQ24172与 BQ24172相同。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    因此我可以使用  BQ24172 而不是 BQ24171。 它们都共享相同的引脚和功能、但 TS 引脚和封装、尺寸也相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

    此致、

    杰夫