This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:500A 电流限制(最大值)(A)

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, TPS25985, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283193/lm5066i-500a-current-limit-max-a

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: TPS25985LM5066

大家好、

在 ti.com.cn 中、LM5066I 提到它可以支持高达 500A 的电流限制(最大值)(A)。

客户想知道这是否可行? TI 是否有实际案例支持高达500A 的电流?

该设计条件是什么?

哪个电压和并联的 MOSFET 数量?它是哪个 MOSFET 器件型号?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我休假到24十月由于印度的节日。 我会在10月25日后回复您。 请合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avi:

    当然、小事一桩。

    顺便说一下、如果使用 TPS25985等电子保险丝、那么通常应该没有 Imax 限制?

    这意味着如果我们需要的话,它可以并联使用一批电子保险丝并且没有数量限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    500无法使用 LM5066I 进行设计。 最多可并联5-6个 MOSFET。 使用 LM5066时、大约可以实现100A 至120A 的设计。 我们将纠正这个"500A"数字。   

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。