This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:VO/REFIN/REFOUT 在温度升高时较高

Guru**** 2533160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283418/tps51200-vo-refin-refout-is-high-at-elevated-temp

器件型号:TPS51200

我们将 TPS51200用于 DDR4、并且在达到50C 环境温度后、我们的产品上会出现一些故障。 在室温下、一切都在工作(Vo=+0.6V)、但当它变热时、Vo 变为+1.15V。 有些电压不会恢复到0.6V、即使在室温下、Vo 也会保持在1.15V。 我们的电路遵循数据表中的规定。 一旦处于故障状态、Vo、REFIN 和 REFOUT 均为1.15V。

您能解释一下为什么它会导致 Vo 变为高电平吗?

下面是原理图。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能否附上此示意图图片(或放大更多)、而不是屏幕截图、因为屏幕截图很模糊/很小。

    Unknown 说:
    REFIN 和 REFOUT 全部为1.15V

    如果 REFIN 为1.15V、这意味着 REFOUT 将为1.15V、而由于 REFIN 和 VLDOIN 共享电源轨、这可能意味着 VLDOIN 为2.3V、因此 VO 为1.15V。 您能否获得以下示波器截图:

    1. VLDOIN、REFIN、REFOUT、VO
    2. VIN、VLDOIN、VO、VOSNS

    我们可能需要更多采集资料、但这些资料应该有助于开始行动。 但我建议查看器件的输入并检查是否存在异常。 由于 REFIN 为1.15V、我认为输入正是问题所在。 TPS51200的额定工作温度为150C、在50C 时您会看到此问题。 这可能是一个 ESD 问题并导致了一个短路、但我们先看一下其他一切。 请看看您是否能为我获得这些。

    谢谢。
    字段  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我无法附加照片、因此希望这能够起作用。 我们的 VLDOIN 为1.2V。 我稍后将获取示波器捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您提供此内容。 我在原理图中没有看到任何不好的地方。 查看上面提到的示波器捕获将会非常有帮助、也是您针对这些捕获进行了测试的地方。

    我提到 VLDOIN 为2.3V 的唯一原因是 REFIN 为1.15V、您的陈述是:

    Unknown 说:
    REFIN 和 REFOUT 全部为1.15V

    由于 REFIN 是一个输入引脚,并且由使用 R241和 R234的分压器控制,因此根据分压器等式(V * R2)/(R1+R2)--> 2.3*10k /(10k + 10k)= 1.15,+1.2V 将为2.3V。

    从而导致 VO 相应地遵循此操作、并且预计会出现此行为。 除了示波器镜头之外、还包括您在哪里测试了这些镜头。 它还有助于取消 R241并在 REFIN 上/ AT 注入0.6V、并检查 VO 上的结果输出。

    谢谢。
    字段