This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:几个问题

Guru**** 2390815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284165/tps62843-several-questions

器件型号:TPS62843

大家好、  

以下是几个问题。  

1. TPS62843x 是否支持2.2uH 电感器? 或者如数据表所述、它只能支持1uH。  如果它可以支持2.2uH、效率会提高吗?  

2.如果 Vout 高于 Vin、即 Vout 有电源、TPS62843x 是否支持反向阻断? 我看到了一个区块、即 HS FET 的体二极管应该介于 Vout 和 Vin 之间、所以它无法阻断反向电流、对吧?  

3.在数据表中、PWM 模式下只有输出电压直流精度、PFM 模式的精度是多少?  

4.在数据表中、IQ 典型值为275nA、但最大值为1500nA、我的客户认为低于最大值1000nA 会更好、只是想在数据表中查看最大值的裕度有多大?  

5.数据表显示从轻载到满载的纹波@ 0.7V、1.8V @ 0-满载的测试结果是否存在? 或者如果您手头有1.8V 的测试结果、请与我们分享。  

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    以下是我对这些问题的解答:

    可支持的最大电感器为1.2uH

    如果 VOUT 高于 VIN、那么就会有电流通过高侧 FET 的体二极管从 VOUT 流向 VIN。 最大 SW 电压规格为 VIN+0.3V

    PFM 模式精度不是一个规范参数、所以我不能为您提供参考极限。  下面是2.3V 至5.5V VIN 范围内1.8V VOUT 的 VOUT 精度数据。 X 轴是 Iout、不同的列对应不同的环境温度。

    4.我认为应该可以有低于1000nA 的 IQ。 下面是以直方图形式表示的 IQ 特征数据。 Y 轴是单位数。 X 轴是 IQ、不同的颜色对应不同的 VIN。 行对应不同的环境温度。 粉色虚线显示6西格玛值。

    5.我们没有1.8V VOUT 下的纹波示波器截图。 Webench 应能够为客户的 BOM 确定此值。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    谢谢。  

    还有一个问题,当热关断时,输出放电功能是否工作,即当 OTP 发生时,输出放电电路是否工作? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    正确、输出放电将在热关断期间处于活动状态。

    此致、

    瓦伦