This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要电源负载共享的建议/部件

Guru**** 2505235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275597/need-suggestion-part-for-power-supply-load-sharing

主题中讨论的其他器件:TPS2412LM74700-Q1

您好、TI!

我正在寻找用于冗余电源负载共享的解决方案或组件。

我需要在冗余配置中并行使用两个 SMPS (19英寸机架卡)板。

每个 SMPS 都能够单独为整个系统供电、但负载超过将近90%会导致发热问题。 我喜欢在两个 SMPS 均处于良好状态时由其平均分担负载、这样我就可以通过功率50-50共享来减少热量。 如果任何一个 SMPS 出现故障、另一个 SMPS 将为系统提供更短的供电时间。

我已经使用 ORing 电路、它会暂时连接任何一个 SMPS、或者不能均等地共享负载、因此其中一个 SMPS 发热过大、而另一个 SMPS 保持冷却。

SMPS 的大小在这里非常重要。 所以我没有太多的选择。 因此、我无法选择更高额定的 SMPS 来使用单个 SMPS 使其运行温度更低。

我的 SMPS 电压为24V、系统的总功耗为25W。

请建议任何具有负载共享能力的电路或 ORing 控制器。

提前感谢。