This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:如何开始快速充电充电

Guru**** 2385940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283309/bq25306-how-to-start-charging-with-fast-charge

器件型号:BQ25306

您好!

如何跳过前两步涓流充电和预充电、并通过第三步快速充电开始电池充电? 如果可行、您能为我提供实现它的方法吗?

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的横田真一:  

    当 VBAT > VBAT_LOWV 阈值时、器件将在快速充电阶段开始充电。 如果通过反馈电阻分压器测量的电池电压低于 VBAT_LOWV、则器件将在涓流充电或预充电阶段开始充电。 当电池深度放电时、无法跳过这些阶段。  

    如果您希望避免在预充电步骤中充电、则需要将系统设计为防止电池放电至 VBAT_LOWV 阈值以下(电池充电至4.2V 时大约为2.85V)。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、

    如果我修改原理图、使 VBAT 保持在 VBAT_LOWV 以上、它是否能够按预期工作?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    是的、如果您在进行设计时使 VBAT 不会降低至低于 VBAT_LOWV  、BQ25306将在快速充电阶段开始充电周期。  

    请注意、我不确定您试图在上方以红色显示的原理图变化。 为了防止 VBAT 降至 VBAT_LOWV 以下  、我建议使用保护 IC 来防止电池放电过低。  

    此致、

    加勒特