This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:输入电容更改

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283516/bq24640-input-cap-change

器件型号:bq24640

您好!

红框内的电阻器和电容器是否可以更改为4欧姆和1.1uF、或者可以将它们移除?


谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您与我们联系!

    红色框内的元件构成了一个输入热插拔缓冲器电路、用于抑制输入浪涌电流引起的振铃。 建议在您的设计中  分别使用2Ω 和2.2uF 的典型电阻和电容来使用此电路。 使用~Ω 4Ω 电阻器(并联)的示例、请见 EVM 电路原理图。  

    此致、  

    A·克德尔