请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO
大家好、
1.客户读取操作状态寄存器0x0054、发现 SCL 保持低电平 然后读取 RelativeStateOfCharge 寄存器(0x0d)、值全部为0x17。 蓝色为 SCL。 我让客户等待 Gauge 释放 SCL、然后读取寄存器、但客户想知道他们为什么需要等待以及这里为什么发生错误。 您可以帮助就该寄存器读取问题发表意见吗? 谢谢!


2.客户想知道为什么在使用 EV2400与监测计通信时、数据读取间隔为30ms。 为什么此处需要30ms? 客户使用100us、这是一个问题吗?

谢谢!
雷纳