This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:并行工作

Guru**** 2391405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284732/lm5158-parallel-opreration

主题中讨论的其他器件:LM5158

我们要将 LM5158用于附件应用、请参阅图1。 但我们担心两端电压差导致一个通道不工作、所以我们找到了 TI 之前推荐的信息、根据图2中标记的绿色框、应该避免两端电压差可能导致的问题。

1.使用 LM5158进行并联连接、并在每个输出端添加肖特基二极管(如下图1所示)。

2.单路 LM5158输出为54V/0.41A (22W)。

3.由于使用要求,Vout-2可能没有输出。

我们迫切需要您帮助提供符合上述要求的推荐材料和参考设计、或者是否有更好的建议方法? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    只要您可以使输出电压与电流稍有相关性、我就推荐采用具有二极管的解决方案1。 设计要容易得多。

    一般来说、它们之间的电流共享并不是完美的、但如果一个需要更多的功率、它会发热、最有可能的是另一个功率将 接管。

    您是否绝对需要共享电流?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brigitte:

    是的、客户需要共享电流、所以需要添加电流共享功能解决方案? 或选择超低 Vf 肖特基二极管。

    是否有任何参考设计指南可以为我们提供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    如果您希望在两个通道之间实现良好的平衡电流、则需要有源电流共享。

    您可以参考 LM5176在两个并联四开关降压/升压转换器之间实现功率共享

    此致、

    冯志