This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:电池电量耗尽启动

Guru**** 2591310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283447/tps25750-dead-battery-startup

器件型号:TPS25750

大家好。

我对 TPS25750在电池电量耗尽时的行为感到有点困惑。

 规范第9.3.4.4节规定了 "TPS25750硬件配置为在电池电量耗尽或无电池情况下呈现此 Rd "。

此语句是否始终有效或仅在 NegiotateHighVoltage 模式下有效?   

我认为在安全模式下、CC 引脚上不存在 Rd、因此在插入支持 PD 的 USB-C 适配器时系统仍然无法通电。

此假设是否正确?  我是否必须重新配置我的设计以使用 NegiotateHighVoltage 模式、以及 SafeMode 在支持无电电池方面是否无用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    请参阅数据表的第9.4.1节:

    在将配置载入 USB 器件前、PD PD 将一直被禁用。

    [报价 userid="578494" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283447/tps25750-dead-battery-startup ]此假设是否正确?  我是否必须重新配置我的设计才能使用 NegiotateHighVoltage 模式

    可以、如果您没有计划在启用受电路径之前将配置加载到器件上。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电池电量耗尽且灌电流路径未启用时、如何加载配置?  在这种情况下、TPS25750是否从 CC 线路获得电源?  假设 TPS 从 CC 供电。我可以使用 TPS 的 LDO 为处理器供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    当电池电量耗尽且灌电流路径未启用时,如何加载配置?  [/报价]

    即使灌电流路径未启用、TPS25750也可以从 VBUS 获取电力来为 PD 器件供电。

    我可以使用 TPS 的 LDO 为我的处理器供电吗?

    可以。

    此致、

    Christian。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    若要从 VBUS 供电、必须存在 Rd。  那么、如果 TPS25750没有电源、它如何确定 CC 线路上的激活 Rd?

    激活 Rd 是否与启用灌电流路径不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    激活 Rd 是否与启用受电路径不同?

    TPS25750硬件配置为在电池电量耗尽期间呈现 RD。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这又让我回到了最初的问题:   器件配置为安全模式时是否也需要这样做?

    我的测试表明事实并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    Unknown 说:
    用于支持电池没电的 SafeMode 无用吗?

    否、我在安全模式下和电池电量耗尽模式下对 TPS25750 EVM 进行了测试、并且 PD 器件有电。

    我有几个问题:

    您是使用 TPS25750 EVM 还是自己的设计?

    如果您正在使用您自己的设计、您可以提供原理图:我的电子邮件是 C-moyer@ti.com。

    如何确定 RD 不存在?

    您是否正在使用 EEPROM?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、事实证明 CC1和 CC2在我的电路板上没有正确连接。 当我修复此问题时、我得到电源提供的电压。

    感谢您的全力帮助。