This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77910A:用于 USB 接口适配器的 Windows 软件

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279219/bq77910a-windows-software-for-usb-interface-adapter

器件型号:BQ77910A
主题中讨论的其他器件:BQ76925

我有锂电池、使用的是 TI BQ77910电池保护器。  我们 在生产中有一个    使用 USB 接口模块对芯片 EEPROM 进行编程的编程装置、如下所示。  旧模块上标有"2006"、较新的模块上标有"2022"。  在哪里可以找到 Windows 软件来使用这个新软件?

THX:

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    这个是 USB2GPIO2、而2006版本是 USB2GPIO。  这些设备具有显著差异、我们目前正在努力确定兼容性。  

    目前、推荐使用 USB2GPIO 器件、但专用网站上已移除固件加载程序。  我目前正在跟踪删除的固件。  我会尽快更新此主题将我的发现。

    下面是一个遇到类似问题的客户的主题: USB2GPIO-LOADER-SW:找不到固件-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    我无法找到 USB2GPIO 固件加载程序。  目前、无法在 BQ76925中使用 USB2GPIO 或 USB2GPIO2器件进行评估。

    此致!

    安德里亚