我正在测试此稳压器可实现的精度、以用于为敏感 并口光收发器供电。 稳压器数据表 指出、硅基电容器的
- 第 5页: 0.75% 当 VIN 介于1.4V 和6.5V 之间时
- 第 5页: 0.5% 当 VIN = 1.1V 且 VBIAS 介于3V 和6.5V 之间时
- 第16页:"此器件的最大 1% 输出电压精度
我正在使用 Vin = 5V 的 TPS7A54EVM-031、以获得 Vout = 3.3V。对于反馈分压器、我已使用与以下容差为0.1%的相同尺寸电阻器替换 R3和 R4:
- R3 = 11.8 kΩ
- R4 = 3.776 kΩ(由两个电阻器3.83||2670组成)
使用不同的输出精度计算方法、包括 本文档中 TI 推荐的方法、我发现输出电压应该为:
- 稳压器精度为0.5%的3.279V 至3.322V 电压
- 3.270V 至3.330V、稳压器精度为0.75%
然而、使用不同的仪器(包括 带有 PP007-WR 和 DAQ6510 万用表的 SDA816ZI-A 示波器)在0A 或300mA 的负载电流下进行多次测量、以在 IC 附近的点进行测量、结果显示 Vout = 3.330V。
您能帮助我回答以下问题吗?
- 第16页提到的1%精度是多少? 精度是实际可实现的吗? 如果是、则测量 Vout = 3.330V 在稳压器规格范围内。
- 第5页上陈述的0.5%精度需要为 BIAS 引脚供电并适用于低 Vin 和 Vout。 这是否意味着无法在 Vin = 5V、Vout = 3.3V 且无需为 BIAS 引脚供电的情况下实现? 是否建议使用电压为 BIAS 引脚供电以在 Vin = 5V 和 Vout = 3.3V 时获得此精度?
- 测量的 Vout = 3.330V 位于可实现 Vout 的上沿、使用电流配置可实现0.75%的稳压器精度。 那么、我是否应该接受可实现的精度为0.75%、并且不能保证达到0.5%?
此致
尼克