This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2588-ADJ 上的软启动

Guru**** 2501505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2588, LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283908/soft-start-on-lm2588-adj

主题中讨论的其他器件:LM2588LM5158

大家好!

我使用 LM2588可调节 IC 将12V 升压至40V。  

在使用 Cout=1000uF (Ccomp=330nF、Rseries=2.94K 时约为5.5A)打开器件时出现浪涌电流问题

如果我替换 Ccomp =2、2uF 的值、我在开启器件时将皮疹电流减半。

操作是否正确?

正常运行期间是否会发生故障?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    您将该器件用于升压转换器还是反激式转换器?

    通常、合适的解决方案是延长软启动时间。 LM2588无法做到这一点、因此、您或许可以查看 LM5158、在不牺牲正常运行的情况下降低浪涌电流。

    如果您像您那样更改补偿、任何负载瞬态都会非常慢。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:

    感谢您的回答和关于 LM5188的建议、但 LM5188采用了不同的封装。 LM5158非常适合新设计。

    现在、我要尝试在开启器件时的浪涌电流(约为5.5A)与正常运行期间的瞬变(约为1A)之间做出正确的折衷、考虑对于快速瞬变、输出电容为1000uF。

    谢谢!

    此致

    达尼洛