This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQstudio 无法正确寻址 BQ7695202

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283945/bq76952-bq7695202-not-addressed-correctly-by-bqstudio

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好!

我有一个包含 BQ7695202器件的定制电路板。 调节器正常。 当我的 CPU 在地址0x10发送 I2C 请求时、它会以 ACK = 0进行响应。

启动 BQstudio 时、无法连接至设备。 探测 I2C 总线会显示 BQstudio 尝试访问地址0x16而不是0x10。

我已经查看了常见问题解答、没有任何帮助。

我尝试了最新版本(稳定版和测试版)。

我不明白该软件是使用 SPI 配置的。  BQ7695202 是启用了 CRC 的 I2C。

任何建议都有助于

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    您可以检查一下吗?  设置:配置:I2C 地址 您要查看器件地址是否实际上为0x16? 需要注意的一点是、器件将偶尔发生时钟延展、MCU 将需要支持时钟延展;这是器件 NACK 的常见原因。

    关于 SPI 选项、bqStudio 将在启动编程时自动检测通信类型、如果用户使用 SPI 并想要更改选项、则可以使用 SPI 选项。 如果使用 I2C、则可以忽略它。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    实际上、我使用的是 EV2400工具的 SMB 端口。 通过使用 I2C 端口可以部分解决我的问题。  将工具更新到最新的 FW 会使所有工作正常。

    此致、

    尼古拉